This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:IBAT 绝对最大值

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, BQ25883, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036212/bq25890-absolute-maximum-ibat

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件:TAS5825PBQ25883

大家好、

我的客户正在测试 TAS5825P 作为负载、然后浪涌电流 IBAT 超过9A (低于10A)几毫秒。 它超出了建议的工作条件、这没问题吗? 如果它具有绝对最大额定值、请告诉我。

此外、它们还使用 BQ25883测试了 TAS5825P、但根据数据表、BQ25883可接受高达1us 的 IBAT<9A。 BQ25890的1s、但 BQ25883的1us 是否真正" 1us"?

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuto、

    有关 BQ25890、请参阅以下内容。 请为 BQ25883提交单独的 e2e 线程。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    如果客户在数毫秒内使用 IBAT > 9.XA 的 BQ25890并找到有缺陷的产品/任何故障、TI 不接受退货?

    它不是绝对最大额定值、因此我不确定。

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuto、

    请避免 在超出建议运行条件的情况下运行器件。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我想知道它在10A 时可以耐受多长时间? 例如、对于客户应用、500ms 的10A 是可以的、因此如果您可以计算持续时间、请告诉我。 此时很难更改设计。

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuto、

    您是指电池充电电流还是放电电流?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    放电电流。 VSYS 会拉超过9A (低于10A)几毫秒、因此我需要知道它在10A 时能够耐受多长时间。

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuto、

    请避免拉取超过9A 的电池 放电电流。 否则、器件可能会损坏或 器件可靠性可能受到影响。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、感谢您的支持。 我建议客户降低放电电流。

    此致、
    Kazuto