This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821:最大输出电容值

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039837/tpsm82821-maximum-output-capacitor-value

器件型号:TPSM82821

大家好、

我们的客户正在寻找 Enpirion/Intel  EP5368QI 的替代器件。   TPSM82821似乎符合其要求、但是、他们希望确认使用50uF 电容器是否会影响器件的性能。    数据表中 TPSM82821的最大建议输出电容为47uF。 是否会出现启动问题或其他问题?  

 根据我们的客户、在某些情况下、他们使用 EP5368QI 为 FPGA 的内核供电、总电容高于50uF (他们的设计为50uF 和125uF)。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    建议仅使用高达47uF 的输出电容器。 超过该值可能会降低转换器的环路稳定性。 但是、您可以通过执行波特图测量在实际系统上验证这一点。 如果相位裕度 为≥45度、即使在轻微的 LOUT、Cout 和 IC 变化情况下、控制环路也保持稳定。 我预计50uF 不会成为问题、但125uF 可能会导致稳定性问题。

    此外、 前馈电容器还将改善负载瞬态。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Febin