This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63002:组件过热

Guru**** 2500605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035737/tps63002-overheating-component

器件型号:TPS63002

 我们开始在新的 PCB 设计中使用 TPS63002、我们注意到放置 IC 的 PCB 发热、我们隔离了成分以检查问题是否来自 IC 之后添加的其他组件。 我们还注意到其他电路板不会发热。 通过查看 PCB 上的组件、我注意到 IC 未加热的 PCB 上有所不同。

标记如下:

PCB 加热 -> BPV 821 CLOX

PCB 正常工作-> BPV 821 CHRV

IC 内是否有任何差异、我们检查了数据表、没有指定任何有关此标记的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zepted、

    明天我将检查一下、因为我今天不在办公室。 抱歉

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Zepted、

    遗憾   的是、在存在 BPV 821 CHRV 的情况下、我们还找不到有关 BPV 821 CLOX 的任何信息。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记上的数字代表什么? 除了直接查看芯片外、是否有任何方法可以从另一个芯片跟踪? 如果我们继续使用此芯片、我们需要一种跟踪方法和一种向我们的供应商提出请求的方法、您对此有何建议? 除了查看外壳上的外部标记外、我们还如何跟踪已提供的芯片?

    谢谢你

    Alejandra   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alejandra、

    因为我是一名工程师、不熟悉业务、所以很抱歉、我无法为您的问题提供好的建议。 我 认为客户中心将会有所帮助。 链接

    https://education.ti.com/en/customer-support?keyMatch=CUSTOMER%20SUPPORT%20CENTER

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我们尚未收到来自此论坛或建议的任何答案、我们将在得到明确答案之前继续讨论问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alejandra、

    假组件(xrayed 和克隆)在整个供应行业中猖獗。 您不知道供应商是谁? TI 找不到该芯片可能表示它是一个克隆、并且他们不愿意在芯片顶部硅化相同的细节(也会发生这种情况)。 当我过去遇到此问题(伪造的 MLCC 是最后一个问题)时、我必须使用卷带中的详细信息与制造商进行验证。  

    此致、Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alejandra、

    很遗憾听到这个消息、 但我对您没有任何好的想法。 再次抱歉。

    如何询问您的供应商、为什么顶部标记不匹配?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andrew:

    非常感谢您的参与

    此致

    TAO