This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:尖叫问题

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036186/lm5175-scream-issue

器件型号:LM5175

您好:  

LM5175仅在 空载时发生电感尖叫问题、或在空载时也发生在五小时后;   但 这是一个以前没有任何问题的旧设计、所以我想问一下、我的原理图和布局是否有问题、需要更好地优化、或者在贴片工厂焊接中是否有一些导致此类问题的因素。
以下是我的原理图和布局、请帮助检查需要优化哪些参数。

e2e.ti.com/.../TSU_5F00_CARRIER_5F00_V3_5F00_3_5F00_20210318_2800_1_2900_.pdfe2e.ti.com/.../TSU_5F00_CARRIERBOARD_5F00_FOR_5F00_V3_5F00_3_5F00_RELEAS_5F00_THE_5F00_5TH_5F00_BOM_5F00_20210517_2800_1_29002800_1_29002800_1_2900_.pdf

问题波形:

软件

输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper、您好!

    您对尖叫问题的确切含义是什么? 您是说您听到电路板发出的声音吗?

    如果您提到这是一个旧设计、那么现在显示屏幕问题的电路板中有哪些新功能?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 您能帮您检查补偿电路吗?  我 怀疑这可能有 一些问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper、您好!

    在原理图上、我能够识别输入电压范围和输出电压、但为了分析电路、我至少需要最大输出电流、请告诉我。

    另一方面、您可以使用我们的快速入门计算器 https://www.ti.com/tool/LM5175QUICKSTART-CALC 进行首次分析

    这是我要使用的第一个工具。 如果我在实验室中有电路、我将检查负载瞬态以检查稳定性、请参阅此应用手册: 简化稳定性检查(修订版 B)(TI.com)

    BTW、上面的 SW 波形看起来很奇怪。 是否可以在检测电阻器上测量该值?

    请指定您在实际设计中与旧设计相比所做的更改。 我知道旧设计上没有声音、但您现在已经在新版本的设计中听到了这种声音。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前,在无负载情况下,将出现上述问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper、您好!

    此器件上的系统最大负载是多少?

    与旧设计相比、您有哪些变化?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ,值为7A μ A、但在无负载条件下会出现问题、没有任何变化、因此我希望您帮助我确认原理图是否正常 ,尤其是补偿环路参数,如果没有问题、我怀疑 SMT 问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper、您好!

    补偿似乎正常、另请参阅快速入门计算器 :https://www.ti.com/tool/LM5175QUICKSTART-CALC 、该计算器可用于快速检查。

    请检查当您将斜率电容器降低到47pF 甚至22pF 时、可闻噪声是否消失。 这提高了器件在从降压到降压/升压以及从降压/升压到升压模式转换期间的抗噪性能。
    如果减小此电容、则会增大添加的电流斜率信号。 请稍后检查系统是否仍然能够提供最大电流。 然后、您可能需要减小感应电阻器以仍然获得所需的全部输出电流。

    下面是我对您的原理图的一些其他观察结果:

    -您是否在某个地方有大容量输入电容器? 如果没有、我建议添加一个。
    -使用反馈电阻器、输出电压仅为11.5V。
    -如果您更新了布局、我建议将缓冲器 C86、R45连接到 GND、而不是电流感应信号。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper、您好!

    由于我没有听到您的反馈、我希望您能够解决您的问题、并将关闭此主题。 如果我的期望是错误的、请在下面添加新帖子、或者如果此帖子已被锁定、则创建新主题。

    此致、
    Brigitte