This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:需要进行12V/24V 输入电压、48V 输出电压升压设计审查

Guru**** 2387590 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037357/lm5156h-12v-24vin-48v-vout-boost-design-review-needed

器件型号:LM5156H
主题中讨论的其他器件:LM5156

尊敬的团队:

我们已根据 webench 建议实施升压设计、以满足10-30V 输入电压、48V 输出电压的输入要求。 也连接 webench 电路。 PFA。

我们在实际 webench 原理图中做了一些调整、并附加了实际原理图。 PFA。

我们在这里有几个问题、

-由于它具有宽输入范围(12V /24V、可以同时为任何人提供)、因此我不确定如何在此处实施 UVLO 机制。 需要您的建议。

-对于 PGND、AGND 分离根据评估板、是否需要任何感应电阻器(NT1、NT2)? 如有必要、请建议如何实施。

-在输出端、我添加了一个 MOSFET 电路、以便在电压达到48V 的80%左右时输出电压。 请建议是否可以。

谢谢、

Pradeep。 S

 e2e.ti.com/.../WBDesign34.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    感谢您使用 OUT 器件实现电路。 对于 UVLO 电路、只要您不知道何时施加了哪个电压、就需要保持低于最低输入电压。

    AGND 和 PGND 应分离、且仅在靠近 IC 的位置连接、最好是 PowerPAD。 请查看数据表、了解文档末尾的布局提示。 您也可以查看 LM5156的升压 EVM 布局(不带 H)。

    对于 MOSFET、如果您使用它创建或不使用重负载瞬态、则取决于负载。 一般来说、我不喜欢 MOSFET 突然开启、也不喜欢突然关闭。 因此、我会使用一些从栅极到漏极或源极的电容来降低导通速度。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    非常感谢您的详细评论。

    此外、我还对 L1的电感器部件(SER2915H-153KL)有疑虑、这是我在上述帖子中所附的 webench 原理图中建议的。

    它的尺寸非常大。 因为我们需要最大 输出电流仅为2.5A、我们是否仍然需要这个大电感器? 您能否建议此器件采用更小尺寸的替代器件。

    谢谢

    Pradeep。 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    电感器最重要的参数是饱和电流。 当输出功率为48V * 2.5A = 120W 且估计效率为85%(这有点保守、但我喜欢裕度)时、最小输入电压10V 下的输入电流约为14A。 (升压转换器中的最高电流发生在满负载和最低输入电压下)。

    因此、电感器需要具有高于14A 的饱和电流。 如果控制器在电流限制下运行、我甚至希望电感器不会饱和。 电流限制阈值最大值为107mV、使用6 m Ω 电流感应电阻器可转换为几乎18A。

    因此、电感器应该是一个软饱和电感器、其饱和电流至少为14A、更好的15A (软饱和意味着电感器电流曲线上的电感缓慢下降、并且不会显示突然快速下降的点)。

    要查找适合您需求的电感器、我建议与一些电感器制造商联系并查看其可用组件。 Webench 提供的选择有限。

    请记住、较小的电感器通常意味着较高的串联电阻、而串联电阻会在任何开关活动中额外加热电感器。 因此、请计算串联电阻上最大电流时的功率耗散、以确保电感器真正满足您的要求。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    非常感谢您对这里的事实进行了清晰的解释。 真的帮了我们很多!!

    BTW、我们现在选择使用48V、1.5A 输出限制、因此我相应地更新了 webench 电路、并获得了新原理图、其中 L1电感器值更改为16uH。 当我在 webench 中检查 L1替代器件时、我发现它显示的电感器的额定直流电流范围为9-10A (尺寸也很大)。 因此、我将直流电流限制优化为3-5A 范围、然后 webench 列出了5A 额定电感器替代方案、其中我选择了一个(7443251600)、该方案现已显示在随附的原理图中。 请检查电感器中的5A 优化是否适合转至此处。

    谢谢、

    Pradeep。 S

    e2e.ti.com/.../WBDesign35.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    我想说 、使用该电感器、您可以继续操作。 它会失去电感、但不会轻易进入饱和状态。 因此、我建议在最低输入电压和最高输出负载下进行过多测试、以检查温度是否仍然正常、但我希望温度是这样。

    BTW、我建议查看 LM5156升压 EVM 的布局。 IC 采用不同的封装、但功率级提供了一个很好的布局示例。 如果您使用 Altium 作为 CAD 软件、则甚至可以下载设计文件并仅优化 IC 周围的区域。

    此致、
    Brigitte