This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:如何将可调复位时间设置为10秒

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039969/tps3808-how-to-set-adjustable-reset-time-to-10-second

器件型号:TPS3808

在材料的数据表中、可调复位时间显示为最长10秒。但需要使用大约1.74 uf 的容量来设置10秒(8.3.2公式1)。很难在市场上找到这个值的容量。

因此、例如、要捕获此值、请使用2个电容 -> 1.5uF 和0.22uF。 (1、74uf 之和)这是可行的方法吗?

或者、如果我们在 CT 引脚上放置一个2.2uF 的电容(大于计算值)、我们可以提供10秒的延迟吗? 它是否会导致问题?

我应该使用哪种方法?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baris、

    您可以使用电容的任意组合来实现10s 的延迟时间。  您可以使用2.2uF 电容器、但复位延迟时间可能大于10s。