This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SHHD003A0A41-SRZ 替代产品

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039876/shhd003a0a41-srz-alternatives

主题中讨论的其他器件:LM5180LM5020

您好!

TI 是否有  SHHD003A0A41-SRZ  电源模块的替代产品? 我们正在寻找任何类似或引脚对引脚的替代方案。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因为它是具有高输入范围的高功率反激式解决方案。  我们有 LM5180、它可以覆盖65V 输入范围内的大约5W 应用(5V、1A)。

    最好选择 LM5020等升压控制  器作为分立式解决方案来替代 SHHD003A0A41模块解决方案、但客户需要自行开发该解决方案。  

    谢谢