This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:负载分析要求

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039403/uln2003ai-loading-analysis-requirement

器件型号:ULN2003AI

您好!

大家好、我将使用达林顿阵列 IC - ULN2003AIPW 来驱动模块中的 LED。

我想知道 ULN2003AIPW 可以通过使用 LVTLL 输入来驱动。

我使用 CPLD - ICE40UP5K-SG48I 来驱动 ULN2003AIPW IC。

由于此 CPLD VCIO 电压电平为 LVTTL、因此这是否能够驱动 ULN2003AIPW IC 基极。

CPLD - VOL 最大值-0.4V 和 VOH 最小值-2.9V,IOL-8mA 和 IOH 最大值--8mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ULN2003AI 可满足您的条件、但只有一个小问题。 您列出的输入电流将正常工作、如数据表中的图8所示。 如果输出电 流为300mA 或更高、则在2.9V 最小值下可能会看到问题。 我们只能保证在3V 时输出电流为300mA 时运行。 如果您的负载电流低于300mA、则这不是问题。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 您提到的上述详细信息是否仅适用于一个通道右侧(七个 NPN 达林顿对中的一个)?

    数据表中的图8提到了最小输出电流与输入电流的关系。 我们如何计算输入电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不用客气! 是的、我提到的详细信息适用于一个通道。  

    数据表中没有定义的公式;但是、它是线性的、因此您可以根据参数确定所需的值。

    此致、

    Kalin Burnside