This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:5V 至52V 升压电路

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180, TPS61087, TPS61175, LM5157, TPS61085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035614/tps61085-5v-to-52v-boost-circuit

器件型号:TPS61085
主题中讨论的其他器件:LM25180TPS61087TPS61175LM5157

大家好、

我的客户希望为幻象供电生成+52V/20mA 电流、为混合器应用从5V 的运算放大器生成+/-13V/30mA 电流。 目前、他们考虑将下面的电路与外部电荷泵配合使用、但如果您有其他建议的 IC 或拓扑来生成输出、您能告诉我吗?

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kazuto、

    对于多路输出、反激也相当强大。 您可能需要3个输出绕组。

    https://www.ti.com/lit/an/slva496/slva496.pdf?ts=1631524947234&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS61085%253FkeyMatch%253DTPS61085%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    感谢您的建议。 音频应用的外部电荷泵有何问题? 在这种情况下、是否建议使用反激式?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kazuto、

    主要问题是二极管存在正向电压,这将降低4*Vs 设置的输出电压。 如果变压器设计良好、反激式转换器可实现更高的电压精度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    您是否对另一个适合控制3路输出反激的 IC 有任何想法? (5V 至+52V、+/-13V)

    我找到了 LM25180、但不确定它是否合适。

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kazuto、

    TPS61087、TPS61175适合您的应用。 我仔细检查了负载、TPS61085没有足够的电流限制。 如果您想使用控制器、LM5157是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    感谢您检查电流限制。 您能更具体地解释一下吗? 何时超出电流限制? (例如、每个开关周期、启动时的浪涌电流等)。

    如果仅在启动浪涌时发生、那么您是否有任何想法来减少这种情况?

    这是因为客户希望在成本方面使用 TPS61085。 如果不推荐、我会尝试说服客户。

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kazuto、

    我的缺点,应该还可以。 为了减小浪涌电流、增加 SS 电容就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    感谢您的支持! 客户仍然对 TPS61085感兴趣、因此我一开始就建议这样做。

    此致、
    Kazuto