This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:在连接芯片并配置输出电压之后、没有输出电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035636/ucd9248-after-connecting-the-chip-and-configuring-the-output-voltage-there-is-no-output-voltage

器件型号:UCD9248

您好!

当我使用 UCD9248时、我连接了芯片并配置了输出电压。 没有输出电压。 我看到了检测接口。 它是低电压输入故障、但测量输入电压是正常的。 我不知道原因是什么。 现在连接 Fusion Digital Power Designer 并配置1V 电压输出。 报告低输入电压故障、输出端无电压。 附件是原理图和配置软件中问题的屏幕截图。 请分析原因。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的意思是输入电压= 1.959V 是正确的吗?  它应该是5V、对吧?

    或者、您是说 VIN 为5V、但它在 GUI 上显示1.959V。

    否则、 如果出现输入 VU、您可以从配置表中检查 VIN_ON 和 VIN_OFF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我已将其传递给我的客户。

    James