This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:Fusion Digital Power Designer -需要帮助、想要对接配置窗口、或者通过某种方式使编程更轻松、所有这些都集中在一个窗口中

Guru**** 2384230 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039871/ucd9248-fusion-digital-power-designer---need-help-want-to-dock-the-configuration-window---or-some-way-to-make-programming-easier-all-in-one-window

器件型号:UCD9248

使用版本7.6.1。

与旧版本相比、此版本的 Fusion Digital Power Designer 需要更多的点击(以及我的测试程序中更多的步骤)来更改 Xilinx FPGA 板上的其中一个电源轨。  我不知道是否必须这样做-我是否错过了一些停靠窗口的方法?  尝试使某些技术人员的程序保持简单、等等  流程已全部完成、现在、采用新版本 Fusion Digital Power Designer 的新测试计算机将需要更多步骤。

这以前非常简单。  在 具有三个 UCD9248的 KC705 Xilinx FPGA 开发板上、我只是将一个电源轨从2.5V 更改为3.3V。

下面是我想要看到的内容(我们的测试程序中旧版本 Fusion Digital Power Designer (2.0.89)的屏幕截图)、所有内容都在一个屏幕上完成:

下面是我现在看到的: 我必须点击"configure device"来打开一个单独的窗口、然后在顶部的下拉菜单中选择正确的电源轨。  我缺少什么吗?  软件是否变得更难使用、或者我缺少某种模式或窗口来在一个窗口中启用全部编辑?  我希望我只是缺少一些东西、因此我不必使用屏幕截图窗口等来重写过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、由于越来越多的客户使用 GUI 来配置多个 TI PMBus 电源器件、因此 GUI 7.0发生了许多变化。 使用单个 GUI 同时支持多个器件更方便、因此客户无需为一个器件启动一个 GUI。 这是在其系统视图下使用 GUI7.0来支持多个器件的推动力。 。  

    如果您愿意、只要旧的2.x GUI 满足您的需求、您仍可以使用它们。

    此致

    Yihe