This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4250-Q1:待机部件

Guru**** 2538290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4254-Q1, TPS7B4253-Q1, TPS7B4250-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039860/tps7b4250-q1-stand-in-part

器件型号:TPS7B4250-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B4254-Q1TPS7B4253-Q1

您好!

我在多个供应商网站(Digi-key、Mouser、Newark)上查找了该器件器件型号、但遗憾的是、该器件已缺货、最早订单将于2023年到期。 此器件对于已经制造的 PCB 设计是必需的、因此我无法轻松更改设计。 对于 SOT-23 LDO 中可提供10V 电压(输出电流消耗< 10mA)的类似支架、您有什么建议吗? 我查看过的一些器    件、例如 LP2985A-10DBVR 和 LP2985A-10DBVT、似乎它们可以正常工作、但引脚分配相反。  或者、我可能会寻找一个封装适配器、让我能够使用具有不同封装的设计。

感谢您的观看和考虑、

James Hinshaw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您如何使用此器件? VIN/VOUT/IOUT? 您实际上是将此器件用于跟踪功能还是只是希望获得10V 输出?

    该跟踪输出系列中的其他器件是 TPS7B4253-Q1 + TPS7B4254-Q1、但它们不是引脚对引脚的。

    您在 LP2985A-10DBVR 上看到的引脚实际上是大多数产品系列遵循的 LDO SOT-23封装的标准引脚。

    由于原始 TPS7B4250-Q1存在一些限制、我建议您查看是否需要使用跟踪输出、如果您要使用其他 SOT-23器件、则需要查看封装适配器。

    此致、

    Wilson