This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS68470:PMIC 出现故障

Guru**** 2387100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038579/tps68470-pmic-is-malfunctioning

器件型号:TPS68470

您好、先生、

当输入右侧的 I2C 命令时、PMIC 出现故障。
PMIC 行为有2种情况。

[案例1] ANA_OUT / S_IO_OUT / CORE =>确定
               HCLKA => NG (波形异常)

*磁芯波形是功率电感器的次级侧

为什么 HCLKA 输出为40MHz?

[CASE2] ANA_OUT / S_IO_OUT =>确定
              内核/HCLKA => NG (无输出)

您能告诉我们这种现象的原因(电源时序? I2C 命令? 或其他?)

e2e.ti.com/.../TPS68470_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看原理图和 I2C 序列。 您能否同时分享:

    1. 案例1和案例2之间的区别是什么?  
      1. 它们是否在不同的 I2C 命令之后发生? 如果是、有哪些命令?
      2. 是否存在任何其他差异(不同的 PCB/单元等)?
    2.  是否在多个 PCB 上观察到这些情况?
    3. 在具有多个单元的同一 PCB 上是否观察到了这些情况?

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户对您的问题回答如下。

    1. 案例1和案例2之间的区别是什么?
    2. 它们是否在不同的 I2C 命令之后发生? 如果是、有哪些命令?

    ->不,它们在相同的 I2C 命令之后发生。

    1. 是否存在任何其他差异(不同的 PCB/单元等)?

    ->采用相同设计的不同 PCB。

    因此、PMIC 的单位在情况1和情况2之间是不同的。

    1. 是否在多个 PCB 上观察到这些情况?

    ->可以。

    1. 在具有多个单元的同一 PCB 上是否观察到了这些情况?

    ->是的、更换 PMIC 将会改善它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 您在哪个 I2C 命令之后观察到错误?

    谢谢、

    Gerard