This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:TPS23881的功耗

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039604/tps23881-power-consumption-of-tps23881

器件型号:TPS23881

尊敬的团队:

我们是否有文件可以 共享用于内部热仿真的90W POE 输出的 TPS23881功耗?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我认为我们没有针对该器件进行热仿真。 但是、由于 IC 是外部 FET、因此功率耗散将限制为 VPWR 和 VDD 上的控制器工作功率。 我们之前已经完成了此计算、其值为~0.5W、对应于结温上升~35C。  因此、在室温下、IC 将为~60C、远低于器件的最大 Tj。 请告诉我们这是否有帮助。 谢谢!