This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 替代 MC34VR500V8ES

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039726/ti-alternate-of-mc34vr500v8es

您好!

 

我的客户 目前正在使用 MC34VR500V8ES 为 NXP 的 QorIQ LS1/T1系列通信处理器供电。 由于交货周期较长、他们希望更换上述器件。

您能帮我们选择与 NXP 通信处理器系列兼容的 TI 替代产品吗?

谢谢、此致、

Jash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程的路由错误。 我将尽力确定合适的 PL/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jash、

    我们目前没有任何预编程的 PMIC 来满足 QorIQ LS1/T1 NXP 处理器系列的需求、例如我们的 i.MX8M Mini、DualLite 等 我们很少的器件提供9个额定高电流高达4.5A 的电源轨。 如果您提供了其他电源树规格、我们可能能够找到一个可满足您处理器大多数特定需求的 PMIC。  

    最棒的
    Emily