This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:如何对温度窗口进行编程

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038701/bq25886-how-to-program-temperature-window

器件型号:BQ25886

数据表显示

"温度鉴定电压–连接负温度系数热敏电阻。 使用一个从 REGN 到 TS 接地的电阻分压器对温度窗口进行编程。 当 TS 引脚超出范围时、充电暂停。 建议使用103AT-2热敏电阻。"

我已经有一个2节电池、具有一个设定的热敏电阻和工作温度范围。 如何使用 S1处的分频器设置该范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    热敏电阻值为10k、电阻值为3435 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    根据 JEITA 指南、锂离子或锂聚合物电池的适当温度范围为0°C 至60°C。 使用这些信息、可以使用给定的等式推导出 RT1和 RT2的适当值:

    公式中的值为:

    热敏电阻(RNTC、T1)在0C 时为,热敏电阻(RNTC、T5)在60C 时为。

    TS 在0C 时的预期电压(VT1)和 TS 在60C 时的预期电压(VT5)

    VT1和 VT5表示为 REGN 的百分比:

    给定的典型值 VT1 = 34.375%(0.34275)和 VT5 = 73.25%(0.7325)  

    求解 RT1和 RT2将为您的充电器提供适当的电阻值、以便在 JEITA 指南温度范围内有效运行。  

    此致、

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能提供帮助!