This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A-Q1:输出电压稳定性

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038468/tps62130a-q1-output-voltage-stability

器件型号:TPS62130A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62130

我们在低电压稳压器中使用2个 TPS62130、以驱动 IR 源(1.3V)并提供5V 电路板电源

除了输出上的额外滤波电容器外、所有元件都与电源设计器对齐。

发现2个问题:

-小负载时的脉动输出电压- 20mA。 这是使用2个1oToF 钽电容器修复的。 在5V 和1.3V 电路上观察到。

-负载时的输出压降。 仅影响1.V 电源。  

--无负载电压稳定在1.3V

---输出电压降至1V @ 80mA 负载

如果您有任何关于如何解决此问题的建议、我们将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    仅使用22uF 陶瓷电容器时、原理图看起来不错、您不需要添加任何额外的钽电容器。 我会将软启动电容增加到更高的值、因为该器件在启动期间具有较低的电流限制、这可能会导致电压折返。

    • 您使用的输出电压纹波测量技术是什么? 请确保将交流耦合/1Mohm 端接与1x/10x 示波器探头以及尖端和料筒技术配合使用。 请观看此视频 :https://training.ti.com/power-tips-measuring-vout-ripple-dcdc-converters 在空载甚至80mA 条件下、该器件将以 PFM 模式运行、输出纹波的典型波形应如数据表中的图36所示。
    • 是否可以共享您观察到的纹波?
    • 此外、随着空载负载的增加、输出可能会下降、如数据表图25中的负载调节图所示。  对于输出电压测量(直流值)、您需要使用 DMM。

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持! 我尝试计算软启动电容器、但无法遵循数据表中的单位- 10.2.1.2.7
    我猜是充电电流单位是 uA、那么结果将是 uF。 这样、在10ms 延迟内、我将需要2nF 电容器。

     我使用10nF 电容器和100nF 电容器进行了测试-无改进。 负载为200mA 时、输出电压降至1.04V。 这是一种奇怪的情况、因为我的负载是0.8欧姆的电阻、看起来电流是受限的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    您可以检查电感器电流(电感器的 COUT 侧、并在电感器和电路板焊盘之间添加一根导线)、并在启动期间检查其波形、以确认是否达到电流限制。 该器件在启动期间确实降低了电流限制、因此可以做到这一点。 对于10ms 的软启动时间、您需要20nF 的 CSS 电容器。 充电电流已以 uA 为单位、但 TSS 和 CSS 单位为秒和法拉。  

    谢谢、
    模块