This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG104:性能参数测试

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039493/reg104-performance-parameter-test

器件型号:REG104

REG104GA-5/2K5

Huafeng 测量和控制:电压调节周期测试系统

与原理图无关。 客户尚未在计算机上、也未涉及 PCB、但对电气性能参数进行了测试、发现标准电压不符合规格。

参阅标记为不需要的 Excel 红色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julie、

    已标记的器件看起来会显示损坏迹象。 受损器件的静态电流通常会增加、所有标记器件的静态电流几乎已增加一个数量级。  所有 TI 器件在发货前都经过了功能测试、因此似乎这些器件处理不当或在测试之前可能超出器件的绝对最大额定值的条件下(例如、大 ESD 电压)。 如果未仔细设计测试设置以避免 VOUT > VIN + 0.3V 的条件、则还可能存在反向电流、这会损坏器件。  

    如果您在测试之前对器件未损坏有合理的把握、则可以通过以下链接开始返回:

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    此致、

    Nick