主题中讨论的其他器件: LM76005
我们目前在48V 至24V 降压和48V 至12V 降压转换器上使用 LM5145、预期负载为0A 至5A。 两个转换开关当前都以1MHz 运行(尽管我尝试了200kHz、但这只是使这个问题变得更糟)。
24V 电感器为 7443551200 (2uH)、12V 电感器为 74439346047 (4.7u)。
这两个电感器在无负载或负载较小时会迅速过热。 设计此系统的工程师已与我们失去了合作关系、但他应该使用您的 PowerBench 来设计每个系统。
请告诉我们可以采取哪些措施来缓解热失控(最好无需增加电感)。
谢谢你