This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:BQ24045充电检测问题

Guru**** 2503285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038790/bq24045-bq24045-charging-detection-problem

器件型号:BQ24045

尊敬的 TI 团队:

我们 在设计中使用 BQ24045充电 IC。

由于某些问题、将  电池连接到 PCB 后、IC 引脚8设置为低电平状态。

为此、我们还会检查不同的电池电压电平、并将电池置于3-4小时等长的时间、但 在 IC 未检测到电池并且引脚8设置 为低 电平状态后、连接电池后、它们不会在高电平状态下发生变化。

我们的电池规格。 800mAh、4.2V。   

那么、请告诉我您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsh、

    您能否提供显示此行为的波形? 最好查看 IN、OUT、/CHG 上的电压。  电池电流。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、

    我正在办理登机手续、以查看您是否对 Nick 的以下问题有更新。  

    谢谢、

    Gautham