请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24045 尊敬的 TI 团队:
我们 在设计中使用 BQ24045充电 IC。
由于某些问题、将 电池连接到 PCB 后、IC 引脚8设置为低电平状态。
为此、我们还会检查不同的电池电压电平、并将电池置于3-4小时等长的时间、但 在 IC 未检测到电池并且引脚8设置 为低 电平状态后、连接电池后、它们不会在高电平状态下发生变化。
我们的电池规格。 800mAh、4.2V。
那么、请告诉我您有什么建议吗?