This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS731:旁路电容器

Guru**** 2927960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039387/tps731-bypass-capacitor

器件型号:TPS731

尊敬的 Sirs

我 的设计中使用的是 TPS73133DBVR。 数据表显示了一个连接到 NR 引脚的旁路电容器、但未提及首选值。  该电容器的建议值是多少?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我建议将一个100nF 电容器连接到 NR 引脚。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。  但是、如果该数据表的作者能够更详细地了解该器件的电容器选择、那将是一个不错的选择。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         感谢您的建议、我们将对此进行研究。  

    此致、

    斯里卡纳特