This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:LM334M/NOPB 的精度

Guru**** 2502815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038643/lm334-accuracy-of-lm334m-nopb

器件型号:LM334

大家好、团队、

问候!!!

请参阅附件。 我们将  LM334M/NOPB 用作恒流源。  

我们观察到电流偏离了初始上电 值。  

使用 Fluke 87万用表进行的测量显示初始电流(ISET)为123.8uA。 电流最终增加到大约128.2uA。

听起来 IC 对温度敏感、因此 ISET 值会发生变化。

在这方面,我想知道

1) 1)是否观察 到电流值仍在 LM334M/NOPB 的精度范围内变化?

2) 2) 对于我们的基本电流源设计、LM334M/NOPB 的总精度是多少?

3) 3)我们如何改进设计以实现更严格的容差?

4) 4)是否有评估板?

提前感谢您的帮助。 请随时询问我是否遗漏了任何信息

 

谢谢、此致

G R K Nagaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GRK、

    请参阅下面的红色答案:

    1) 1)是否观察 到电流值仍在 LM334M/NOPB 的精度范围内变化?

    是的、请参阅下图。  随着温度升高、Rset 电阻器上的电压呈正趋势变化。

    2) 2) 对于我们的基本电流源设计、LM334M/NOPB 的总精度是多少?

    电流精度的部件间差异为12%(最大值)、并且由于 VR 电压(请参阅上文)随温度变化、因此它将随温度变化。  请参阅以下内容:

    3) 3)我们如何改进设计以实现更严格的容差?

    您可以按照数据表第8页中提到的内容改进设计。

    4) 4)是否有评估板?

    遗憾的是、该器件没有评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ben 的回应。

    正如我提到过的、上电电电流显示为123.8uA、最终电流达到并稳定在128.2uA。 变化为4.4uA。 电阻值为549 Ω。 因此 、RSET 上的电压变化量为2.4156mV。 温度应从初始值提高 11.323125度。 导致   RSET 两端的电压变化2.4156mV。  IC 的功耗约为0.625mW (5V x 125uA)。  我无法理解0.625mW 的功率耗散会使 IC 的温度升高11.33度。 C.

    是否有任何其他原因可以使设定电流从加电值增加?

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GRK、

    根据数据表、它显示:

    我认为这 可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GRK、

    如果没有其他问题、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben。 我还没有修改电路并对其进行测试。 现在、我可以关闭它  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GRK、

    很高兴能提供帮助。  祝你好运!