This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:NC 引脚

Guru**** 2812255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039703/lmg1210-nc-pins

器件型号:LMG1210

您好!  

列出了引脚1、11、15为 NC。 这些引脚是否可以连接到 LMG1210的任何其他引脚?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正了答案

    您好!

    NC 引脚1、11和15实际上没有向外键合(未在内部连接)、因此可以将它们保持悬空或将它们连接到其他引脚。  

    您可能已经注意到、NC1引脚14必须未连接或连接到 HS 才能正常运行。

    此致、

    Leslie