This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:使用 DCDC 代替片上 LDO?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, LM5168, BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039221/bq79616-q1-using-dcdc-instead-of-on-chip-ldo

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5168

团队、

-关于内部 LDO:
似乎 Vin 是6V、Vout 是5V、路由到不同的内部块。
我们是否有关于使用片上 LDO 时整体效率的信息?

不使用片上 LDO 为 LDOIN 引脚供电是否合理? 是否完全支持不使用片上 LDO?
您是否有改用外部直流/直流的建议(原理图、直流/直流 IC 建议、PCB 设计)?
如果片上 LDO 不用于为 LDOIN 供电、是否需要采取一些预防措施?

如果使用直流/直流转换器、系统级需要注意哪些事项?
是否需要仔细考虑某些特定的设计方面(如上电排序、纹波等)?
例如、我在数据表中看到 OTP 的 Vin 需要8V 电压。

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    NPN 晶体管 LDO 的总体效率因系统电流消耗和系统电源电压而异。 从数据表规格中、您可以看到我们每个状态下的典型电流消耗数字。 为了在此处进行澄清、我们可以假设 BQ79616器件在工作状态下的平均电流消耗约为13mA。 此外、如果我们假设系统由16节电池供电、每节电池为4V、则系统电压为64V。 外部 NPN 晶体管和电阻器上的压降(如果使用) 为64V - 6V = 58V、电流为13mA 时、外部组件的功耗为0.754W、此处使用的功率为6V * 13mA = 0.078W、因此系统效率约为9.375%。 我们有时会为电流消耗增加额外的裕度(高达25mA)、因此此处的效率会进一步下降。

    是的、为了提高效率、应该使用外部 DCDC 转换器而不是内置具有外部 FET 的 LDO。 在这种情况下、会旁路片上 LDO、直流/直流输出直接为 LDOIN 引脚供电。  我们没有任何有关该系统的官方文档、但我们已经对 TPS55160降压/升压器件进行了一些初步测试、初步测量结果令人满意。

    这种方法的关键考虑因素是输出电压调节(如果需要 OTP 编程、则为6V 与8V)、直流/直流电流能力、低纹波以及 EMI/EMC 性能注意事项。

    此致、

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    感谢您的回答。 到目前为止、我们的想法是使用具有使能引脚的直流/直流转换器。 我们希望能够禁用转换器。 作为使能信号、我们希望使用 NPNB 信号(带分压器)。 有可能吗? 我们不需要 OTP (或在 ICT 生产期间对 OTP 进行编程)。

    您提到了 TPS55160、但该器件的输入电压最大为36V。 我们将需要大约64V 的电压。 您是否有适合的直流/直流转换器的建议?

    另一个想法是使用此概念来提供两个 BQ:

    但是、我们还需要最大电压至少为128V 的直流/直流转换器。 所示的 LM5168的最大输入电压为115V。 TI 是否具有超过120V 的直流/直流转换器。 我找不到一个。

    BR

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我将在此处回答有关 BQ79616-Q1器件的问题、然后将此主题转交给支持降压直流/直流转换器的团队。

    我相信您无法使用 NPNB 引脚、原因有两个:

    1.当 BQ 器件通电时、NPNB 引脚始终处于活动状态、您无法将其禁用、因此这超越了目的。

    NPNB 引脚的电压可能会高达 VBAT、因此如果您的系统由16节电池供电、这意味着 NPNB 引脚可能会上升至大约72V。

    此致、

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    我们为 Flybuck 提供的最大输入电压范围高达120V、正常工作。