This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:我们无法使用版本1.3.101和1.3.104 BqStudio 来更改密封密钥。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038988/bq78z100-we-cannot-change-seal-key-by-using-version-1-3-101-and-1-3-104-bqstudio

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

先生,您好:

我们使用的是 BQ78z100、我们希望更换密封键。

我们发现无法  使用版本1.3.101和1.3.104 BqStudio 来更改 SEAL 密钥。

请参阅随附的文件"BQ78Z100_1.xlsx"、这是我们测试的流程。

无论我们使用1.3.104还是1.3.86、结果都是可以的。 (已成功执行)

使用1.3.104 BqStudio 更改了密封密钥后、我们无法使用密封密钥来解锁器件、我们可以使用默认密封密钥来解锁器件。

但使用了1.3.86 BqStudio、我们可以使用密封密钥来解锁器件。

我还附上了 gg 文件和密封密钥供您参考。

您能帮我们尝试更新您的测试结果吗?

非常感谢。

解开密封:19840917

全面拆封:19830209

e2e.ti.com/.../BQ78Z100_5F00_1.xlsxe2e.ti.com/.../V4.0-210917.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    请尝试关闭 Excel 文件中突出显示的"自动恢复"。 Autorefresh 命令可能会干扰其他命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    非常感谢、这对我很有用。