This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118随负载爆炸

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5176
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037782/lm5118-lm5118-blew-with-load

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件: LM5176

我有一个基于 webench 的设计、用于50-52VDC 输入、 48V @2.2A 输出。

当设计在无负载的情况下供电时、可以找到。

如果它以满负载(LED 灯串)加电、它会在引脚17..20附近吹出一个孔。

我更改了 D1和 D2二极管以实现极快的恢复、而不是肖特基二极管。  

设计链接:

webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    如果使用 LED 灯串作为负载、则无法设置转换器以调节电压。 LED 灯串定义电压、您需要调节电流。 请查看此应用手册 :https://www.ti.com/lit/pdf/slva419

    本应用手册中使用的 LED 的额定功率比您使用的 LED 低很多、但我希望这些信息有助于以不会烧毁的方式设计转换器。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入。  我们将驱动一些16节串联的高功率 LED。

    此处未显示的是 FB 引脚上有一个三通接头、由 OPAMP 驱动。

    它将降低 LED 的电压、从而降低其电流。  48VDC 是最高输出电流(LED 的输出电流可以高得多)、但我们希望将其降低到30VDC。   我们无法使用 PWM 调光、因为这在超高速摄影中使用。

    摄像头无法看到可调电压直流/直流的纹波。

    我已经在较低的输出电压下使用 EVAL 板进行了测试、效果很好。

    我似乎没有阅读我的设计的一部分、需要在输出上添加更多电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    如果您能够更改输出电压、我会尝试从最低电压开始、因为这通常会转换为流经 LED 的最低电流、并在输出电容器为空时导致启动期间的最低输入浪涌电流。

    更多电容器可能会有所帮助、但更多电容器意味着启动时的浪涌电流更大。 您可以增加软启动时间以降低启动期间的峰值电流。

    转换器启动并处于稳压状态后、您不应过快地更改稳压电压、从而无法进入某些保护功能。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我喜欢您在第一次答复中发送的应用程序、但输入 VDC 受限是一个问题。

    我们得到的外壳配有2个48V 5A 交流/直流电源。  可将其调节为输出52.6VDC。

    我们有64个我们正在尝试控制的 LED。 4个由16个 LED 组成的灯串(2A 我们完全打开、它们可以取3A)。  它用于高端应用、如广义铸模运动版、高速测试、 移除电视位置和电影制作。  光线充足。

    我想把它分解成8个8个字符串,但我们必须得到新的供应,然后通过其他供应商,或者转售它们。  我的概念验证是使用一个评估板完成的、该评估板使用2个灯串完成了8个 LED。

    我想的一件事是使用14或15的灯串来为 LM5118提供裕度。

    此外、我还有一个微控制器、它将馈入 FB 以降低输出电压。  我可以将其设置为以极低的启动速度缓慢上升。  

    我认为这将是我的下一次尝试:

    1. 设置非常低的电压并斜升。

    2. 使用1个或2个更少的 LED 执行相同操作

    3. 在 LM5118上以4.2A 的电流输出运行 webench、以获得24.5VDC 的输出、并重新配置我的 LED 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    期待看到启动至极低电压并缓慢上升的结果。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这已被我的客户搁置。 但我想问这个问题。

    您有一项任务是以最大2A 的电流驱动64 Cree 白光 LED、它必须可调光。

    您有2个平均交流/直流48VDC @ 5A 作为源电压。

    此灯将用于快门速度超过200K 至1M /s 的高速摄像头应用

    把灯串分解好了。  可以是单独的字符串、有些是并行的。

    多个直流/直流模块正常。  调光输入为 PWM @20kHz、但可转换为模拟。

    必须在125F 和低至-30F 的温度下运行、并且使用散热器也是可以的。  IPV+环境。

    和器件必须可用。

    您会使用什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    困难的问题、因为需要记住的东西太多、例如、当一个 LED 损坏并造成短路或开路时、您需要做什么?

    尺寸、成本、组件限制是什么?

    很抱歉、我对 IPV+环境的了解并不是真的存在、但网络告诉我、周围环境需要防尘防水、因此内部的效率对于确保封闭式箱内不会过热很重要。 如果我错了、请纠正我的问题。

    如果成本最不重要、我将首先检查可用的 LED 驱动器、例如: https://www.ti.com/power-management/led-drivers/illumination-led-drivers/products.html

    如果成本最重要、我会检查降压转换器(最少的外部组件数量和最高的效率)。

    但是、其他限制因素、例如系统开启时不允许点亮的最大 LED 数量、或者其他原因可能会让我想到、LM5176等降压/升压控制器是最佳选择。

    您对"且必须提供器件"的确切含义是什么? 如果您的意思是订购和交付之间没有时间、我没有基于知识的答案、但上面的列表或列出产品的任何其他页面中都将立即获得此信息、请参阅上面的链接。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IP67适用于户外产品、可看到雨、雪和恶劣天气。  IP68是我们进入全防水外壳的地方。

    可用: 零件的袜子。  LM5176到处都是缺货状态、TI 站点没有发布日期。

    不是开始设计的好方法。  我们在开始设计时必须知道库存是多少、现在我们必须购买1到2年的所需库存、因为我们知道这一供应问题何时会恢复正常。

    返回到我的工作中。  我将取下灯串上的1个 LED、这将把我的输出设置为44。  应该继续进行测试。  我还将把设计修改为24V 和4A、并并并联运行2个 LED 灯串。

    我的另一个工作负载可能需要一两个星期、因为需要更多的部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    很抱歉、但我对零部件何时退回库存没有深入了解、尤其是在零部件库存时、它们再次很快就会退出。 在包含器件列表的不同子页面上、例如下面针对所有直流/直流稳压器的内容、您可以看到实际的 TI 库存。 如需更多信息、请通过 以下地址联系客户支持中心:https://ticsc.service-now.com/csm 

    此致、
    Brigitte