This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:如何在 PCB 板上选择 FB 点

Guru**** 2811765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038972/lm5156-q1-how-to-select-fb-point-on-pcb-board

器件型号:LM5156-Q1

您好!  

两个问题:

A 上的输出电压纹波是否与 B 上的输出电压纹波不同? 如果不是、原因是什么? 。

FB 引脚用于反馈和稳定输出电压。 那么、A 或 B 应该连接到哪个点?

谢谢、此致、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    感谢您考虑使用我们的器件。

    1.如果在布局中将其视为连接、则 A 处的纹波远高于 B 处的纹波

    2. b 是连接的正确点。 上面的图不应按原样被阐明。 很抱歉、这会引起混淆。 正如在纯原理图世界中、A 和 B 连接到同一节点时、更容易实现这样的反馈分压器连接。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的澄清。 还有两个问题:

    通常、输出电容器由多个并联电容器组成。 从 A 到最终输出点将有几个点。 在这种情况下、纹波是否会沿着这些点逐渐减小? FB 点是否仍应连接到最终输出点?

    谢谢、此致、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点、对于大多数情况、建议 FB 连接到 B 点吗? 连接点是否有任何情况?  

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    通常、不建议在任何情况下将反馈节点连接到 A 点。A 点非常嘈杂。

    更难回答您的问题、即各种输出电容器上的哪个连接是反馈节点的最佳选择。 如果您有一个非常嘈杂的负载、并且您想要从反馈点移除该噪声、建议将此噪声连接在输出电容器的中间位置。
    如果您希望在负载变化时获得最快的反应时间、建议尽可能靠近负载进行连接、以便在最后一个电容器之后进行连接。

    此致、
    Brigitte