This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:数据表中的应用

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155EVM-FLY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036231/lm51561-application-in-datasheet

器件型号:LM51561
Thread 中讨论的其他器件:LM5155EVM-FLY

您好!

我的客户需要帮助。

这是原理图。

R460:100K
R461:常闭
R453:常闭
R459:3MR
R464:20K
C367与2 102个串联。
D20是肖特基二极管。
R458、R473:常闭
R465:50K
R463:10K
电源:24V
EN 电压:24V
VCC:6.8V

性能1:输出电压为0V。 FB 引脚电压为1V。 然后有输出电压、但它在1秒内从6V 快速下降至0V。
性能2:输出电压高于3V、同时使用两个万用表测量输出和 FB 引脚。 如果拔下 FB 引脚上的笔、输出电压将降低。
性能3:输出电压为5.8V~6.2V、同时将示波器探针钳位在 VBAT、FB 和 CS 引脚上。 波形已附加。 但 GATE 为0且 PWM。 这让我感到困惑。


性能4:上电后输出电压为0V。 输出电压将缓慢增加至大约7.8V、而示波器一个探针的黑色笔钳位在 GND 上。 当第二个探针的黑色笔被钳位到 GND 时、电压保持不变。 输出电压将为5.8V~6.2V、而第三个探针的黑色笔被钳位到 GND。
性能5:47pF 的前馈电容器与 R465并联。 性能4不出色。 FB 引脚电压波形高于和低于1.5V。
上述性能无负载。

我尝试但不工作:
在 CS 引脚与 GND 之间添加一个电容为47P、102的电容器
2.在 FB 引脚上添加前馈电容器和下拉电容器。
3.增加10K、1K 或100Ω Ω 的负载。

请帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chong、

    感谢您提供原理图的详细信息、但我无法读取器件型号、因此请发布更清晰的原理图。

    由于转换器似乎可以在多个示波器探针将电路板上的不同 GND 信号连接在一起时工作(示波器的所有 GND 连接器都短接)、因此电路板上似乎存在严重的接地问题。 请尝试将您用于探头连接的所有 GND 连接器短接在一起、然后再次检查性能。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Brigitte

    我删除了第一层答复。 这应该是另一个帖子。 我不知道为什么将其移到这里。  

    我附加了下面的原理图。 请检查它是否清晰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chong、

    原理图比较清晰、但仍然难以阅读。

    GND_A 和 GND 在您的电路板上的哪个位置连接? 如果它们未连接、请连接它们并检查问题是否发生变化。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte

    如何操作, 我发现导致这种现象的问题,因为 FB 电路的接地端连接到输出的接地端,但数据表图10-12中建议输入接地端。  因此我将两个接地端短接 在一起、因此输入和输出端变为一个接地端、这导致了一个新问题。  

    1、输出电压为5.82V (设置为6V)、但栅极和整流二极管导通电压为0V、示波器和万用表 均测量 0V  

    2.我将 FB 环路的接地更改为输入的接地、这与 数据表建议的图10-12相同 、这样输出电压大约为30V、不等于输入电压。 输出电压将受到输入电压的影响、但不是线性的。  

    我将变压器更改为电感器、使其成为升压电路、 通过这种方式、我发现输出电压是我设置的电压、我将 FB 电阻器更改为12V、输出电压也是12V。 但是,我测量的栅 极和整流二极管导通电阻仍然为0V ,示波器和万用表都测量0V,因此我怀疑我的测试设备有问题。  因此、我使用高速示波器测量了栅极和整流器二极管抗尖峰、发现波形不是标准方波、导致了振荡。请参阅附件中的图2。 我尝试更改频率并增加负载、但它不起作用、但波形变得更糟。 请参阅连接图3中的图3、了解现象3的发现、 现象1的栅极和整流二极管抗尖峰不应为0V。  

    我的英语很差。 如果有一些不恰当的词语、请原谅我

    此致、e2e.ti.com/.../LM51561_CD53C06F3575EF8D_.docx

    Bai LI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BAI LI、您好!

    您设计的反激式转换器是无隔离的、因此不可能在输入和输出侧使用2个不同的 GND 信号。 您需要将输入 GND 连接到输出 GND、并将 AGND 连接到此 GND 信号。

    在第二种情况下、您可以看到输出端为30V、因为您的输出 GND 相对于输入 GND 浮动。 因此、您需要将反馈 GND 连接到 IC 的 AGND、并将输入和输出的 GND 连接在一起。

    我建议首先尝试将整个电路的所有 GND 正确连接在一起以进行进一步测试。

    然后、您可以使用快速入门计算 器 https://www.ti.com/lit/zip/snvc240 来更详细地检查电路。 您可能会发现还有一些问题需要清除、然后返回实验室进行进一步的测试。

    顺便说一句,你的英语比我的中文好百万倍,它真的很好,很容易阅读和理解。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellp Brigitte

    感谢您的响应。我了解 第二种情况下输出电压为30V 的原因。

    我 将反馈 GND 连接到 IC 的 AGND 并将输入和输出的 GND 连接在一起。输出电压正常。但栅 极和整流二极管的波形不正常。 我不理解这种事。  实际上、我需要的是隔离反激式电路、两个电路都有问题、隔离反激式电路在另一个布置中。 我在其他帖子中向您咨询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte

    快速入门计算 器 https://www.ti.com/lit/zip/snvc240的功能是什么 ?

    给定输入参数和输出参数 degin 电路参数?

    给定电路参数、输入参数和输出参数检查电路是否有问题?

    3、这都不是用于干扰功能。

    此致  

    Bai LI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BAI LI、您好!

    连接完所有 GND 信号后、输出电压正确。 我的理解是否正确?

    您现在是否使用 LOAD 进行了检查? 如果负载增加、输出电压是否保持稳定?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte

    您的理解是正确的。  ,如果我增加负载,输出电压仍然正确。   但栅极和整流二极管导通电阻(D20)的波形不正确、请参阅我的第一个回复中的文字文档。

    此致  

    Bai LI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BAI LI、您好!

    我认为您的 Word 文档中存在一些测量问题。 您能否检查不同负载下的开关信号?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte

    很抱歉、我用了很长时间才响应。我用不同的负载尝试了它。不同的负载分别为10K,1K, 100Ω,10Ω 和5Ω。开关信号不变。您认为您需要尝试更大的负载吗? 我也尝试增加前馈电容、不能说开关信号没有改变。  这并不是完全正常的、我认为它不会变得更好  

    此致、

    Bai LI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BAI LI、您好!

    当您增加负载(减小电阻?)时、输出电压是否稳定?

    通常、只要变压器中没有电流、开关节点上的振铃就会正常。 但是、我本来希望更高的负载会导致转换器以 CCM 模式运行、然后不会观察到进一步的振铃。

    我希望您观察到的一些振铃是由于布局未优化所致。  

    您可以订购 LM5155EVM-FLY 以进行进一步测试。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte  

    您认为输出电压稳定是 VOUT 还是开关信号? 这是开关节点上的振铃吗?我认为这是 自振荡。我的观点可能是错误的。我知道在开关节点上的振铃就像图片中的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BAI Li、您好!

    如果输出电压在输出负载增加时处于稳压状态、我会感兴趣。

    图片中显示的开关节点振铃仅在转换器以连续导通模式运行时有效。 在断续导通模式下、只要变压器中没有电流、电压就会根据变压器的寄生效应和布局自由振铃。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte

    我的客户不是很清楚。

    1.输出负载增加时、它是关于输出电压还是开关波形? 您能不能在 这里说明"管制中"的含义?

    不连续导通模式下的开关波形应该是什么? 振铃将在波形中发生在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chong、

    1.调节指当客户增加负载时输出电压是否保持正确的电平。

    2.一旦变压器中没有电流、就会发生振铃。

    此致、
    Brigitte