This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3871:通过 PSpice®︎ for TI 为该 LDO 提供任何支持?

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3871, TPS796, TPS785-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039346/lp3871-any-support-via-pspice-for-ti-for-this-ldo

器件型号:LP3871
主题中讨论的其他器件: TPS796TPS785-Q1

我想检查这款(美国国家半导体公司的传统产品) LP3871是否有任何可用于 TI 支持的型号的 PSpice。 它不会在该主页上列出这些内容、而我的其他 TI 器件会列出这些内容。

谢谢

Jim Mrowca

(前一级1982-1997年)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    遗憾的是、我们不支持该部件的 PSpice 模型。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果该器件的使用量较低、因为它是国家半传统器件、我希望得到支持 PSpice 的 Txxxxx 3.3VDC 固定替代建议(我需要800mA 输出电流、我需要在中馈送5VDC)

    BTW 我是 DMTS Keith Kunz 在亚利桑那州图森的朋友-当我们在 TI 达拉斯 ASIC 时、他是一名合作伙伴)

    谢谢

    Jim Mrowca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    TLV767是一款更新版本的器件、具有您要求的规格、可在 此处链接的网站上获取适用于 TI 模型的公共 PSPICE、

    TPS785-Q1和 TPS796也满足上述要求、

    我要告诉 Keith、你好。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John - TLV76733的 AUP 较低。  

    Jim Mrowca