请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62050 你(们)好
我的客户想知道0.5V 反馈电压的“温漂特性”,您能帮助检查一下吗?
我在 D/S 中只找到±3%的容差、但我不确定它是否适用于整个温度范围。

谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的客户想知道0.5V 反馈电压的“温漂特性”,您能帮助检查一下吗?
我在 D/S 中只找到±3%的容差、但我不确定它是否适用于整个温度范围。

谢谢你。