This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:PIN9、MON6输入阻抗参考

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039448/ucd9081-pin9-mon6-input-impedance-consult

大家好、

当器件工作时、客户正在查询 MON6的输入阻抗。 请在这里帮助我们、谢谢。

客户请求此信息的原因是、他们发现使用 MON6时受监控的 Vout 电压精度将受到影响。 因此、他们需要在这里评估阻抗的确切影响。  

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    所有 MONx 引脚是相同的并且具有高阻抗(Mohms)。 我建议他们检查信号源。 它们还可以使用其他 MON 引脚来测试变化是否随引脚变化。

    此致

    Yihe