This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:DIM 引脚的最小电流要求

Guru**** 2513785 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037795/lm3414hv-minimum-current-requirement-for-the-dim-pin

器件型号:LM3414HV

DIM 引脚运行所需的最小电流是多少、DIM 引脚上的最小和最大电容是多少。 工作模式为 PWM、也是如此、受调光所用频率的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    LM3414HV DIM 引脚是一个内部上拉电流为30uA 的 I/O 引脚。

    该引脚上的电容只是封装的一些随机电容。 一般估算值为20pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    BTW、您是否介意介绍 LM3414HV 的 EE 和应用?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据另一条注释、我以20Khz PWM 驱动此芯片、这条注释表明还可以-因此我想知道覆盖内部上拉需要多少电流-根据数据表、我可以看到30uA 上拉电阻、但如果可以的话 驱动(是否更像下拉电流阱电容更重要?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    30uA 电流源和 GND 之间连接了内部下拉电阻器、因此当没有 PWM 输入时、器件默认为100%启用。 并且几乎无需外部 PWM 电流功能。

    Robin