This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033365/lm3478-lm3478

器件型号:LM3478

您好、TI 专家、

我尝试使用 LM3478设计 SEPIC 转换器。 我的要求是 Vin -> 3-24V 和 Vout -> 5V 和3.6A。

我能够使用 所需的输出电压实现 Vin -> 3V 至5V。 但是、当我 在 Vin 中传递5V 的值时、电路似乎无法正常工作。

有人有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renato、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您所附的原理图是升压、而不是 Sepic。 使用升压转换器、您只能生成比输入电压高的输出电压。

    您还可以查看本文档、了解 降压/升压拓扑的比较

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup346/slup346.pdf

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renato、

    在过去20天里、我没有看到任何回复、因此 我认为这个问题已经解决了。

    在这种情况下、最好单击 Resolved (已解决)按钮以关闭问题。

    如果仍有打开的内容、只需回复或打开另一个线程即可通知我。

    谢谢你。

    此致、

     Stefan