This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:引线镀层颜色

Guru**** 2535270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033906/tps40210-leads-finish-color

器件型号:TPS40210

我有一个 TI 器件型号 TPS40210DGQR、该器件随铜/金色引线一起提供、看起来像是氧化了。

我在数据表中看到该器件型号具有 NiPdAu | NIPDAUAG 铅/焊球涂层

那么、引线可以采用铜/金色吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iliana、您好!

    感谢 您发帖到 E2E 论坛。

    如果设备/线索-口头解释颜色有时会误导您、您能否分享图片。

    您是否还能确认设备是否已正确密封。  

    您是否还可以共享应粘贴在封装上的标签图片。

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我正在附加图片。

    这种材料是从另一家工厂转移过来的、它只是装在盒子里(不是真空密封的)、也是 MSL 1

    生产日期代码:1807

    那么、请告诉我您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iliana、您好!

    我 还认为这种颜色是由引线框氧化造成的。
    ESP。 在检查密封日期时、显示为2018年6月22日(超过3年)、并且运输包装不再是真空密封。

    您也可以联系客户支持部门进行进一步分析 联系我们|技术支持|德州仪器 TI.com

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iliana、您好!

    您能否获得所有必需的信息。 如果是、最好单击 Resolved (已解决)按钮以关闭问题。

    如果仍有一些问题可以解决、请告知我。

    此致、

     Stefan