请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79606A-Q1 尊敬的 Sirs:我们正在使用 bq79606A-Q1开发汽车 BMS。 如果使用均衡算法、我们可以看到、4.0V 4.3V 范围内的比较器精度仅为+-55mV。 为了减少电池电压中的分散、我们需要更严格的电阻。
Thi9s 意味着我们需要放弃自动电池平衡、仅在主机管理的手动平衡下执行平衡?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sirs:我们正在使用 bq79606A-Q1开发汽车 BMS。 如果使用均衡算法、我们可以看到、4.0V 4.3V 范围内的比较器精度仅为+-55mV。 为了减少电池电压中的分散、我们需要更严格的电阻。
Thi9s 意味着我们需要放弃自动电池平衡、仅在主机管理的手动平衡下执行平衡?
此致。