This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79606A-Q1:电池平衡比较器精度

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79606A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038854/bq79606a-q1-cell-balancing-comparator-accuracy

器件型号:BQ79606A-Q1

尊敬的 Sirs:我们正在使用 bq79606A-Q1开发汽车 BMS。 如果使用均衡算法、我们可以看到、4.0V 4.3V 范围内的比较器精度仅为+-55mV。 为了减少电池电压中的分散、我们需要更严格的电阻。  

Thi9s 意味着我们需要放弃自动电池平衡、仅在主机管理的手动平衡下执行平衡?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

    是的、如果您要平衡至4-4.3V、并且需要比+/-55mV 更精确的精度、则需要手动执行该操作。 请记住、此时您可以自动平衡、然后让 MCU 接管所需的最后40-50mV 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。