This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:通过 Vout 引脚再次打开和关闭

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7480, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038016/lm7480-q1-turning-on-and-off-again-with-blip-on-vout

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7480

我正在使用 EVM 并监控输入电压、输出电压和栅极。 测试时的负载为2A

以下是我在 Vout 上创建鞭状时的两个示例。 所有信号每分段为5V、每分段时间为10ms。

信号为:

  • 黄色:输出电压
  • 蓝色:VIN
  • 紫色:Dgate

24V 上的电压突降是由通过连接至 Vout 并由瞬时开关控制的二极管馈送的额外电源引起的。 我的次级电源导致的电压下降 到大约+27V 大约20ms。

MOSFET 的栅极会立即关闭、并在电极消失后升高。 这很好;Vin 电源稍微上升、但不足以杀死连接到 Vin 的主电源。

但下面是另一个示例:

在这种情况下、Dgate 立即变为低电平、但 Dgate 被硬接通。 然后、LM7480需要整整3ms 的时间才能意识到它应该在做一些事情并将栅极驱动为关闭状态。

幸运的是、虽然主电源(在 Vin)的电压较大、但它不足以杀死它。

您能否建议如何修改电路以避免关断控制 MOSFET (Q2)时出现这种长延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iain、

    在第2种情况下、当 Vout 开始高于 Vin 时、DGATE 会立即关闭、但我们可以看到它再次打开。 这可能是因为 Vout 可能暂时 低于 Vin、从而强制 DGATE 再次导通。

    在 靠近 A 和 C 引脚的位置添加去耦电容器到 GND 应该滤除这些引脚上的任何噪声、并且应该有助于缓解这些 DGATE 开关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    我并不完全相信、因为我几乎看不到电压下降的物理原因。 我使用按钮开关将27V 连接到输出。 以下是对这种情况的更好的捕获、似乎可以在20 (5%)的时间内重现一次:

    信号为:

    • 黄色:输出电压
    • 蓝色:VIN
    • 紫色:Dgate

    µs 放大、您可以在 Vout 上看到一个噪声突降、但它必须小于10 μ V。 但是、尽管 Vout 继续升高、但 LM7480在再次关断之前又需要20ms 的时间。 IC 的开关特性以 µs μ s 为单位列出、但这里有20ms 的迟滞(Vgate 开启至 Vgate 关闭)!

    这些测试是使用 EVM 完成的。 请注意您关于将去耦电容器放置在靠近输出的位置的建议、但 C5和 C8非常接近 EVM 上的 Vout、因此可能很难在以下方面进行改进:

    我想我们 必须忍受这种情况、因为我们的电源不会关断(就像没有电路中的 LM7480一样)、但这对我来说确实是一个错误!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iain、

     IC 中没有20ms 的迟滞(Vgate 打开至 Vgate 关闭)。 您可以看到 LM7480-Q1在下面30kHz 下的交流超压测试行为。 DGATE 每33us 打开和关闭一次。  

    与 LM7480-Q1非常相似的 LM74810-Q1可在甚至低于200kHz 的频率下进行开关。

      

    从上面的波形中、您可以看到开关延迟确实在"us"范围内、而不是"ms"范围内。  

    在本例中、您使用单端探头测量输入电压和输出电压。 这些探头通常具有更高的误差(失调电压、增益)>几十 mV。 由于反向电压阈值(V (AC_REV))仅为几 mV、因此很难使用单端探头获得 Vin Vout 的准确信息。 要 清楚 地了解所发生的情况、请探测输入电流。 根据输入电流、我们可以计算 FET 两端的压降(使用 RDSon)、并检查是否有足够的反向电压来触发 DGATE 的关断。