This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:TIDA-00779

Guru**** 2400045 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036922/ucc28180-tida-00779

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:TIDA-00779

尊敬的:

我想了解一下 TIDA-00779中 PFC 关断电路的 PFC ON 信号。 我想知道该信号的类型、电压-电流、或者 您使用哪个信号来检查电路的运行?

在我的电路中、我希望通过转换器的过压和过流保护来反馈该信号。 即、在正常运行的情况下、会出现 PFC ON 信号、而在正常运行的情况下、不存在 PFC ON 信号。 应该使用哪种 PFC 值和类型来实现此电路?

非常感谢您的参与  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我建议大家参考 TIDA-00779的原理图(第22页)并通读 UCC28180的数据表。  控制 器使用 VSENSE 引脚来确定输出条件。  通过研究此引脚的规格、您可以确定控制器用于确定 OVD 和 UVD 的不同阈值。  另请注意、从数据表的第5秒可以看出、当 VSENSE 降至0.82V 以下时、控制器进入低功耗待机模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的回答。

    我明白了。