This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688:如何为两个电源轨执行断电序列

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53688
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039521/tps53688-how-to-make-a-power-off-sequence-for-two-power-rails

器件型号:TPS53688

大家好 

我对如何为两个电源轨进行断电序列有疑问、请帮助确认有效方法。

电源轨:12V 输入 >> 3V3和1V8

解决方案:TPS53688 + CSD95410

当前状态:当12V 输入电源关闭时、 几乎同时关闭3V3和1V8电源

新要求: 当12Vin 断电时、 3V3应在 1V8之前断电(x ms)

我尝试调节两个电源轨的 UV 和 TOFF_DELAY、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过开/关配置下拉列表选择"软关"(可能现在应该是"立即关断")、并选择不同的压摆率以调整序列。