This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:大纹波和调节不良

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035542/tps61040-large-ripple-and-poor-regulation

器件型号:TPS61040

我设计并组装了一个小型 PCB、用于评估客户端的 TPS61040。 输入来自钛酸锂电池(2.4V)、输出设置为3.3V、以便为 MCU 供电。

请忽略原理图上述削波上的输入/输出电压、规格自工程图完成以来发生了变化。

测试时、电池由工作台 PSU 替换、设置为2.4伏。 在未连接负载的情况下、我会看到正确的电压(3.3伏)、但在示波器上、我看到大约30Hz 和600mV 峰间波形的锯齿波。

此外、我还注意到、负载为100mA 时、输出电压降至3.3伏以下。

非常感谢您提供的任何帮助。

SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sid、

    当负载非常小时、例如开路负载、器件将进入 PFM 模式。 在 PFM 模式下、转换器仅在输出电压低于标称输出电压时工作。 发生这种情况 时、转换器开始切换、直到输出电压调节到典型值。 它可以提高轻负载效率并导致更大的低频纹波。

    下面是在 EVM 上测试的纹波、峰峰值约为188mV。 纹波也取决于布局和测量、不良布局 和 测量会导致更大的纹波。

    执行精确的节能模式效率测量

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric、我有一个评估板、以便能够将结果与 PCB 进行比较。

    我了解 PFM 模式(轻负载)、就像您描述的那样。 但是、我注意到100mA 负载下的调节损耗很大。 我现在没有在工作台上放置 PCB、但我记得在 DMM 从3.3V 降至3.0V 左右时测得的"标称"电压。 这似乎太过分了。

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    负载为100mA 时、功耗是否仅大、负载高于100mA 时、功耗是否持续大? 请在 增加 负载时提供效率变化。 TPS61040的电流限值为350mA、这是指电感器峰值电流、由于电感器纹波、100mA 负载可能会触发电流限值。 还请提供 Vout、SW 和电感器电流的波形以进一步确认。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    抱歉、我收到了用于 TPS61040的评估板、然后将其放在工作台上。 该板会产生非常奇怪的结果。 它是-001电路板、可从3.3V 输入产生18V 输出。 在无负载的情况下、它会产生正确的输出电压、纹波峰峰值为200mV。 当我施加较小的负载(10mA)时、输出会定期降至大约10V。 这是可怕的调节。

    空载:

    上面的纹波峰峰值为200mV。

    10mA 负载:

    如您所见、输出电压的下降几乎为7V。

    这是开箱即用的 EVB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sid、

    空载时的纹波是正常的、因为芯片现在在 PFM 模式下工作。 对于10mA 负载、突然的电压下降很奇怪、频率很低。  请附加 Vin、Vout、SW 电压和电感器电流的波形以进一步分析。 以及如何加载该10mA 负载?

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。

    由于这一切都是 TI 评估板的结果、我决定放弃使用此器件。

    再次感谢您的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    很抱歉、 出现意外的测试结果。 通过我们的基准测试、EVM 在 3.3V 至18V (10mA)的电压下正常运行。 该芯片在许多客户应用中也能很好地工作。 我认为 这是由测试设置或其他附带事件造成的、我们可以通过调试来解决、就像我之前所回答的那样。

    请随时回复有关 此问题的任何更新。

    此致、

    俞宗怡