This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1842A-EP:UC1842AMDREP ESD (HBM/CDM)规范

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1842A-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039428/uc1842a-ep-uc1842amdrep-esd-hbm-cdm-spec

器件型号:UC1842A-EP

你(们)好
您能告诉我们以下各项的 ESD (HBM/CDM)规格吗?

UC1842AMDREP


此致"
米南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minami、  

    对于 HBM、UC1842A-EP 的 ESD 额定值为2500V、对于 CDM、ESD 额定值为1500V。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你