This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3710:关于 SPICE 模型

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038431/tps3710-about-spice-model

器件型号:TPS3710

您好、E2E、

我们的客户下载了"未加密 PSpice 瞬态模型"。 但是、它不能与"PSpice for TI"一起运行。
TI 是否能够提供正常的"未加密 PSpice 瞬态模型"?

并且、
客户尝试使用"PSpice 瞬态模型"在仿真器上进行瞬态分析和温度分析。
仿真器指示错误消息"ERROR (ORPSIM-16551)"。

TI 的 SPICE 模型无法运行温度分析?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我们的大多数模型都未设置为在温度范围内输出结果。  这些模型更多是行为模型、允许客户运行简单的仿真来观察我们的监控器的功能。

    此外 、TPS37B 是应取代 TPS3710的新产品。  是否可以向客户推荐 TPS37B?  该器件的模型也可用。  我不确定 TPS3710 SPICE 模型、因为它是一款旧产品、所以目前没有更新 SPICE 模型的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?