This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计低功耗电路板(3.3V 和5V 转换器)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61030, TPS62740, TLV61220, TPS61023, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037882/designing-low-power-consumption-board-3-3v-and-5v-converters

主题中讨论的其他器件:TPS61030TPS62740TLV61220TPS61023TPS61099

大家好、我想为无线项目制作电路板。 项目将由2节串联 LR20电池(最大3.2V)供电。 睡眠时(大部分时间)、3.3V 上的功耗小于0.1mA。 非休眠电流最大值100mA。 睡眠时的功耗为0.1mA (大部分时间)、工作时的功耗最大为1A。  需要有关如何使其尽可能有效的技巧(优化0.1mA 电平下的电流消耗)。 我有以下问题:

1) 1) TPS61030是否适合3.3V 和5V 的此项目? 它在0.1mA 时是否有效? (无法在数据表中找到信息)

2) 2)最好使用 TPS61030进行5V 电压转换、然后使用 TPS62740从5V 电压转换3.3V 电压? (3.3V 由转换器之后的电压生成、它将影响3.3V 的质量?)

3) 3)可能是 TPS61030 (5V)和 TLV61220 (3.3V)是更好的主意?

4) 4)您建议在转换器后使用什么值和类型的无源器件来制作3.3V 和5V LC 滤波器、以便为 MCU 获取高质量电压?

5) 5)是否有任何建议、我应该选择其他哪些转换器?

期待收到您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Refresh、有人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcin、

    我们刚刚从假期回来。 将在本周结束时回复您。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcin、

    请参阅以下我的评论:

    1) 1) TPS61030是否适合3.3V 和5V 的此项目? 它在0.1mA 时是否有效? (无法在数据表中找到信息)

    3) 3)可能是 TPS61030 (5V)和 TLV61220 (3.3V)是更好的主意?

    [ww]对于3.3Vout、我建议您使用 TPS610994、在0.1mA 负载下效率超过92%、在100mA 负载下3.0Vin 时效率超过95%。 TLV61220的电流能力不大、不能支持100mA;

    对于5V 输出电压、我建议您使用 TPS61023、 在输入电压为3.0V 时、0.1mA 负载和1A 负载的效率均超过93%;

    2) 2)最好使用 TPS61030进行5V 电压转换、然后使用 TPS62740从5V 电压转换3.3V 电压? (3.3V 由转换器之后的电压生成、它将影响3.3V 的质量?)

    [WW]不、您将获得比上述建议更差的效率;

    4) 4)您建议在转换器后使用什么值和类型的无源器件来制作3.3V 和5V LC 滤波器、以便为 MCU 获取高质量电压?

    [WW]请遵循数据表建议。 对于 TPS61099、2.2uH+2*10uF 是良好的起点;对于 TPS61023、需要1uH+2*22uF;

     

    我的其他问题:请确认您的 LR20电池处于串联电压范围内。 我假设它是3.0V 标称电压。  

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="368649" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037882/designing-low-power-consumption-board-3-3v-and-5v-converters/3839428 #3839428"][WW]对于3.3V 输出电压、我建议您使用 TPS610994、在0.1mA 负载下效率超过92%、在3.0V 输入电压下、100mA 负载下效率超过95%。 TLV61220的电流能力不能支持100mA;[/QUERP]

    很好、感谢您的建议。 由于存在支持问题、TPS61099是否可以自行编程3.3V 输出?

    [引用 userid="368649" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037882/designing-low-power-consumption-board-3-3v-and-5v-converters/3839428 #3839428"][WW]请遵循数据表建议。 对于 TPS61099、2.2uH+2*10uF 是一个很好的起点;对于 TPS61023、需要1uH+2*22uF;[/引用]

    我知道、MCU 在此设置下工作是否稳定、还是应该升级滤波?

    [引用 userid="368649" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037882/designing-low-power-consumption-board-3-3v-and-5v-converters/3839428 #3839428"]我的其他问题:请确认您的 LR20电池处于串联电压范围内。 我假设它是3.0V 标称电压。  [/报价]

    是的、当测量时、2个 Varta 长寿命 LR20系列似乎是3.2V (全新)。

    期待收到您的回复! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcin、

    请参阅下面我的答复:

    很好、感谢您的建议。 由于存在支持问题、TPS61099是否可以自行编程3.3V 输出?

    [WW]是的、没关系。

    我知道、MCU 在此设置下工作是否稳定、还是应该升级滤波?

    [WW]根据数据表建议进行设计很好。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我将升级布局并联系您进行检查:)