请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS81256 我们的设计中 TPS81256的标称输入电压为5.0V、但我们使用该升压稳压器、因为电压有时可能低至4.5V、因此我们需要一个升压稳压器。 输出电压为5.0V、最大电流为200mA。 数据表指出、输入电压最高可达5.5V、但所有示例电路在输入电压最高为4.9V 时输出5.0V。
TPS81256在具有5.0V 标称输入电压时是否能正常工作? 当输入电压为5.0V 时、稳压器能否以100%占空比打开高侧开关以简单地将输入电压连接到输出电压?
此致
Henrik Brenning