This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92390:ILED 精度低于30mA

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92390, TPS92391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032919/tps92390-iled-accuracy-lower-than-30ma

器件型号:TPS92390
主题中讨论的其他器件: TPS92391

大家好、

我对 ILED 低于30mA 有疑问。

TPS92390具有模拟调光功能(7.3.7.1 LED 输出电流设置)、但其范围为30 - 200mA。

低于30mA 的电流应该精度较低、但您是否具有 ILED vs 0~30mA 数据?

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    第7.3.7.1节中提到的范围与外部电阻器设定的电流有关。 对于将电流设置为低于30mA 的较高电阻、我们不建议这样做、因为它不是由设计仿真或 ATE 质量测试进行评估。

    如果您需要将电流设置为低于30mA、则可通过内部 DAC 实现、该 DAC 由寄存器 LEDx_CURRENT[11:0]控制。 精度可能在低5%到 大约1mA 的范围内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我还有一个有关 TPS92390和 TPS92391的问题。

    是否只有通道编号为4ch 与6ch 之间的差异?

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、这是唯一的区别。