This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:电流设置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035858/tps55288-current-setting

器件型号:TPS55288

大家好、团队、只是快速确认一下。 mΩ 数据表、通过在 ISP 引脚和 ISN 引脚之间放置一个10 μ A 电流感应电阻器、可在0A 至6.35A 范围内对输出电流限制进行编程。 电阻越小、电流限制越大、电阻越大、电流限制越低。 内部寄存器设置 ISP 引脚和 ISN 引脚上的电流感测电压。 ISP 引脚和 ISN 引脚之间的可编程电压阶跃为0.5mV。  

如果我们不使用 I2C 线路进行设置、我们是否可以使 I2C 引脚保持悬空?

 谢谢你

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    使用 TPS55288 (I2C 版本)时、不能使 I2C 引脚悬空。 仅 OE 位(模式寄存器)值设为1、器件开始工作。

    如果您不会使用 I2C 线路、请选择 TPS552882 (非 I2C 版本)。

    输出电流限制= VSNs/Rsense。 您可以在 TPS55288 IOUT_LIMIT 寄存器中配置 VSNS。 对于 TPS552882、它是固定的50mV 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、  

    只需提出其他问题。

    1.如果我想使用此器件 TPS55288RPMR、能否使用 I2C 接口设置输出电流?
    2. 如果 I2C 需要电流设置、是一次性可编程还是每次都需要通过 I2C 接口设置电流?
    我是说、我将使用 I2C 一次性设置电流、之后我可以移除 I2C 接口、并且可以使用该电流。
    3.如果不建议使用任何其他降压/升压转换器,则输入为2.7至30V,输出为5V@ 4A 电流。

    谢谢你。

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    对于您的问题:

    您可以更改输出电流感应电阻器值以设置输出过流限制。 ISP 和 ISN 引脚之间的器件电流限制目标电压默认值为50mV。 因此、输出过流限制= 50mV/ Rsense。

    一旦 Vin 降至低于 UVLO 或 EN/UVLO 引脚电压被拉至低于0.4V、TPS55288内部寄存器将保留为默认值。

    只要您将 Vin 保持在 UVLO 以上且 EN/UVLO 电压逻辑高电平、寄存器值就会保持不变。

    3. 如果您不使用 I2C 线路,请选择 TPS552882 (非 I2C 版本)