This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:升压 IC 输入电压和输出电压查询

Guru**** 2517660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038552/tps61099-boost-ic-input-voltage-and-output-voltage-query

器件型号:TPS61099

您好!

   我计划 在我的产品中使用 TPS61099DRVR 器件。

  我有一个问题、当输入电压达到接近反馈电阻器设置的输出电压时、该升压转换器能否可靠工作。

  因此、我的输入可以介于1.6至3.3V 之间、输出设置为3.3V。

 当输入处于1.6至3.2V 的范围内时、我不会担心它小于输出电压3.3V。

 但是,当输入电压也为3.3V 时,该升压转换器 IC 能否提供稳定可靠的3.3V 输出电压?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    支持此器件的应用工程师已离开办公室。 他回到办公室后会回复你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@

    VIN 可以更高或接近 Vout。 请参阅以下数据表中的描述8.3.8。 谢谢!

    -文豪