This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:使用 TS3USB221ARSER 切换 d+/d-问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038351/bq25890-use-ts3usb221arser-to-switch-d-d--problem

器件型号:BQ25890

你(们)好

我们使用 TS3USB221ARSER 来切换 D+/D-(USB 和充电器)、并使用 DSEL 作为其选择引脚。

不同器件中的两个现象

切换井设备、

  我的笔记本电脑的一个端口无法识别设备、其他两个端口正常。

2.切换 NG 设备。

 DSEL 引脚始终切换。

我们是否可以尝试找出问题?

BR、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CY、

    您测试了哪种类型的适配器(例如 SDA、DCP、CDP)?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我手上有 DCP 类型、

    在本例中、我将 USB 插入计算机。 因此我不使用适配器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CY、

    笔记本电脑 USB 端口通常为 CDP。 器件在正确检测 CDP 方面存在限制、在这种情况下 DSEL 引脚可能工作不正常。 输入电流限制检测完成后、主机可以根据需要通过 I2C 修改输入电流限制。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将 USB d+/d-和充电器的 d+/d-连接在一起、它能否正常工作?

    上一次、我做了这个实验、但是我的 USB PHY 已经被失真了

    我想这可能是某些适配器可能会跳至 9V 或12V 所导致的

    有什么建议吗?  

    或者、我们需要通过开关来切换 USB/适配器、您是否有与 BQ25890类似的建议解决方案? 无 CDP 或其他问题。

    BR、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CY、

    请参阅 EVM 设计、了解如何连接 D+/D-信号。

    谢谢、

    宁。