This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:HO 和 LO 引脚到 MOSFET 栅极的电压输出

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039396/lm5116-voltage-output-by-ho-and-lo-pins-to-mosfet-gates

器件型号:LM5116

我正在使用降压控制器 LM5116MHX/NOPB (可在此处 找到 https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/LM5116MHX-NOPB/1871901)。 在接近第7页底部的数据表(www.ti.com/.../lm5116.pdf MOSFET 和低 MOSFET 栅极的 HO 和 LO 引脚的输出电压。 我对给定的值感到困惑。 对于 LO 栅极驱动器、高电平输出电压仅为0.25V、而对于 HO 栅极驱动器、高电平输出仅为0.45V。 这些值看起来非常小、并且明显低于大多数 N-MOSFET 的栅源阈值电压。

我被引导认为这些值不正确、正如同一文档的第22页所示、在这里给出了选择特定组件的示例。 他们的文档从器件型号 为 Si7850DP 的 Vishay Siliconix 中选择了 N-MOSFET。 该特定 MOSFET 的 Vgsth 介于1V 至3V 之间、这明显大于 HO 和 LO 引脚的上述输出电压。

 这些是 HO 和 LO 引脚向 MOSFET 栅极输出的正确电压值还是实际值更高? 如果这些值不正确、您能告诉我 HO 和 LO 引脚输出的电压是多少?

谢谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric  

    VOHL 被定义为 V (VCC)-V (LO)(请见测试条件)。 例如、如果 V (VCC)=7V 且 VOHL 为0.25V、则 LO-GND 电压将为6.75V (7-0.25=6.75)

    VOHH 定义为 V (HB)-V (HO)(请参阅测试条件)。 例如、如果 V (HB)-V (SW)=7V 且 VOHL 为0.45V、则 HO-SW 电压将为6.55V (7-0.45=6.55)

    - Eric Lee (应用工程)